Aufstiegsbonus Saarland für Aufstiegsfortbildungen

Bis zu 2.000 Euro Anerkennung für Ihren Abschluss im Festo Lernzentrum

Im Saarland erhalten Absolventen einer erfolgreichen Aufstiegsfortbildung eine einmalige Prämie. Der Aufstiegsbonus würdigt Ihren beruflichen Aufstieg und unterstützt Sie nach dem Abschluss finanziell. Er beträgt im Saarland und Rheinland-Pfalz 2.000 Euro.

Mit dem Aufstiegsbonus unterstützt das Saarland Ihren nächsten Karriereschritt gezielt und wirkungsvoll. Wenn Sie eine Weiterbildung im Festo Lernzentrum erfolgreich abschließen, profitieren Sie von einer finanziellen Prämie in Höhe von 2.000 €.

Diese Förderung würdigt nicht nur Ihre fachliche Leistung, sondern stärkt auch Ihre Entscheidung für ein nachhaltige Karriere. In Kombination mit dem Aufstiegs-BAföG entsteht ein attraktives Gesamtpaket, das Ihre finanzielle Belastung deutlich reduziert und Ihnen maximal Planungssichheit bietet.

Die Fördermittelexperten der Festo Lernzentrum Saar GmbH begleiten Sie dabei von Anfang an. Sie erhalten klare Informationen, strukturierte Unterstützung und eine verlässliche Orientierung bei der Beantragung aller Fördermöglichkeiten.

Nutzen Sie den Aufstiegsbonus als zusätzlichen Impuls für Ihr persönliches Bildungs-Update und gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft aktiv und selbstbewusst hier im Festo Lernzentrum.

FAQs zum Aufstiegsbonus

Wo kommen die Fördergelder her?

Saarland:

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Saarlandes gewährt für erfolgreich abgelegte Meisterprüfungen oder gleichwertige öffentlich-rechtliche Fortbildungsabschlüsse im gewerblich-technischen, kaufmännischen und landwirtschaftlichen Bereich (DQR 6 und 7) den Aufstiegsbonus nach den Regelungen der Richtlinie zur Vergabe des Aufstiegsbonus (Meisterbonus) und des Gründer-/Nachfolgebonus vom 01.01.2018, zuletzt geändert am 01.01.2026.

Die Weiterbildungsqualifikation muss im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) dem Niveau 6 oder Niveau 7, verbindlich zugeordnet sein. Der Aufstiegsbonus wird als freiwillige Leistung ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen gewährt. Er beträgt im Saarland 2.000 € pro Person - für jeden nach der Richtlinie anerkannten Abschluss.

Rheinland-Pfalz:

Das Land Rheinland-Pfalz würdigt ebenfalls finanziell die Bereitschaft, sich beruflich fortzubilden und die eigene Qualifikation zu stärken. Der Aufstiegsbonus wird gewährt für das Bestehen bestimmter Fortbildungsprüfungen. Eine Voraussetzung für den Aufstiegsbonus I ist eine erfolgreich abgelegte Prüfung vor einer Industrie- und Handelskammer. Rein schulische und akademische Abschlüsse sind grundsätzlich nicht förderfähig.

Wer kann den Aufstiegsbonus beantragen und wie sind die Voraussetzungen?

Absolventen des Festo Technikums: d.h. Staatlich geprüfte Techniker, die ihre Technikerprüfung erfolgreich abgeschlossen haben, sofern:

  • der Beschäftigungsort oder
  • der Hauptwohnsitz (zum Zeitpunkt der Vornoten- und Zulassungskonferenz oder zum Zeitpunkt der Feststellung des Prüfungsergebnisses) im Saarland lagen.


Absolventen unserer IHK-Prüfungslehrgänge: z.B. Geprüfter Industriemeister (IHK), Geprüfte Fachwirte (IHK), Geprüfte Betriebswirte (IHK), Geprüfte Technische Betriebswirte (IHK), welche die Prüfung vor der IHK Saarland erfolgreich abgeschlossen haben:

  • der Beschäftigungsort oder
  • der Hauptwohnsitz (zum Zeitpunkt der Vornoten- und Zulassungskonferenz oder zum Zeitpunkt der Feststellung des Prüfungsergebnisses) im Saarland lagen.

Falls der Beschäftigungsort und auch der Hauptwohnsitz zum Zeitpunkt der Feststellung des Prüfungsergebnisses in Rheinland-Pfalz liegt, wird der Aufstiegsbonus bei der IHK Pfalz beantragt.

Wo wird der Aufstiegsbonus beantragt?

Zuständig für die Antragsannahme, Bewilligung und Auszahlung sind die jeweils prüfenden Stellen, d.h.:

  • für erfolgreiche Absolventen mit IHK-Abschluss: die jeweiligen Kammer IHK Saarland bzw. IHK Pfalz)
  • für erfolgreiche Techniker aus dem Saarland: Festo Lernzentrum als Schulträger des Festo Technikums (Private Fachschulen für Technik)

Ihr Ansprechpartner für prämienberechtige Technikerabschlüsse

Michael Heimann

Als Ihr Ansprechpartner für den saarländischen Aufstiegsbonus im Rahmen der berufsbegleitenden Technikerausbildung begleitet Michael Heimann Interessenten und Teilnehmer persönlich durch alle Fragen rund um diese besondere Fördermöglichkeit.

Seit der Einführung des Aufstiegsbonus im Saarland kennt er die Fördervoraussetzungen und die Umsetzungswege im Detail und steht als erfahrener Lotse bei der Antragstellung und Umsetzung zur Seite.

Darüber hinaus ist er seit 2006 maßgeblich am Aufbau und der Entwicklung der Technikerschule für das Festo Lernzentrum beteiligt und hat in den vergangenen Jahren mehr als 1.900 Teilnehmer auf ihrem Weg zum Staatlich geprüften Techniker begleitet.

Sein Anspruch: maximale Transparenz bei den Fördermöglichkeiten und individuelle Unterstützung, damit jeder Interessent die für ihn beste Entscheidung treffen kann - mit optimaler Nutzung der verfügbaren Zuschüsse und Förderprogramme.