Die Fachrichtung richtet sich an Fachkräfte, die an den Schnittstellen technischer Systeme arbeiten und ihr breites Praxiswissen strukturieren und vertiefen möchten. Sie stärken Ihr Verständnis für komplexe Abläufe und bereiten sich auf übergreifende technische Aufgaben vor.
In der Fachrichtung Mechatronik im Festo Technikum erwerben Sie fundierte Kenntnisse in mechanischen Baugruppen, Elektronik- und Steuerungssystemen sowie in der Software- und Sensortechnik. Diese Kompetenzen befähigen Sie, komplexe mechatronische Systeme zu planen, zu realisieren und dauerhaft zu optimieren - Fähigkeiten, die in der modernen Industrie entscheidend sind.
Seit Einführung der Fachrichtung im Festo Technikum steht Mechatronik für technologische Tiefe, Beständigkeit und praxisnahe Technikerausbildung. Sie profitieren von einer über viele Jahrgänge gewachsenen Struktur, erfahrenen Dozentinnen und Dozenten aus der Industrie und einem Lernkonzept, das Mechanik, Elektronik und Informationstechnik intelligent verbindet. Hier entsteht Wissen, das sich im Arbeitsalltag unmittelbar bewährt.
Erfolgsquote: 100 % in allen bisherigen Abschlussjahrgängen.
Sie interessieren sich für eine Technikerausbildung im Festo Technikum und möchten wissen, ob das zu Ihnen passt? Dann sind Sie bei mir genau richtig.
Mein Name ist Michael Heimann und ich habe in den letzten Jahren mehr als 1.900 angehende Techniker persönlich begleitet - vom ersten Gespräch bis zum erfolgreichen Abschluss.
Ich kenne die Anforderungen, die Chancen und auch die typischen Fragen, die sich viele vor der Anmeldung stellen. Ob berufsbegleitend, mit Förderung oder als Karriereschritt im Unternehmen: Gemeinsam finden wir heraus, welcher Weg für Sie der richtige ist.
Melden Sie sich gerne - ich bin für Sie da.
Staatlich geprüfte Techniker der Fachrichtung Mechatronik arbeiten an der Schnittstelle von Mechanik, Elektrotechnik und Automatisierungstechnik. Sie planen, betreuen und optimieren technische Systeme, in denen mechanische, elektronische und digitale Komponenten miteinander verbunden sind.
Mögliche Tätigkeitsfelder sind beispielsweise Automatisierungstechnik, Instandhaltung, Anlagen- und Maschinenbau, Steuerungs- und Regelungstechnik, Projektmanagement oder technische Planung. Welche Aufgaben und Verantwortungsbereiche sich konkret ergeben, hängt von der bisherigen Berufserfahrung, den persönlichen Kompetenzen und den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens ab.
Die Fachrichtung Mechatronik eignet sich insbesondere für Fachkräfte mit einer technischen Ausbildung an den Schnittstellen von Mechanik, Elektrotechnik und Automatisierung. Dazu können beispielsweise Mechatroniker, Industriemechaniker, Elektroniker, Elektroniker für Automatisierungstechnik oder vergleichbare Berufsgruppen gehören.
Entscheidend ist jedoch nicht allein die Berufsbezeichnung. Für die Zulassung müssen die abgeschlossene Berufsausbildung und die berufliche Tätigkeit fachlich zur Mechatronik passen. Da unterschiedliche berufliche Werdegänge berücksichtigt werden können, prüft das Festo Technikum die Zulassungsvoraussetzungen individuell anhand der eingereichten Nachweise.
Mit dem Abschluss als Staatlich geprüfter Techniker der Fachrichtung Mechatronik können sich neue berufliche Perspektiven in Industrie, Automatisierung und technischem Management eröffnen. Mögliche Einsatzbereiche sind beispielsweise Automatisierungstechnik, Instandhaltung, Produktionsplanung, technische Projektleitung, Anlagenoptimierung oder technische Beratung.
Abhängig von der bisherigen Berufserfahrung, den persönlichen Kompetenzen und den betrieblichen Anforderungen können Absolventinnen und Absolventen anspruchsvollere Fachaufgaben, Projektverantwortung oder koordinierende und leitende Funktionen übernehmen. Der Abschluss verbessert die fachliche Qualifikation, führt jedoch nicht automatisch zu einer bestimmten Position, Führungsverantwortung oder einem höheren Gehalt.
Staatlich geprüfte Techniker der Fachrichtung Mechatronik sind in vielen Bereichen der Industrie tätig. Typische Einsatzbranchen sind der Maschinen- und Anlagenbau, die Automatisierungstechnik, die Automobil- und Zulieferindustrie, die Robotik, die Produktionstechnik sowie technische Dienstleistungsunternehmen.
Darüber hinaus finden sich Einsatzmöglichkeiten überall dort, wo mechanische, elektronische und digitale Systeme miteinander vernetzt sind. Durch die interdisziplinäre Ausrichtung der Fachrichtung Mechatronik sind die erworbenen Kenntnisse in vielen Industriezweigen gefragt und lassen sich auf unterschiedliche technische Aufgabenfelder übertragen.
Die Fachrichtung Mechatronik verbindet Inhalte aus Mechanik, Elektrotechnik und Automatisierungstechnik. Sie betrachtet technische Systeme ganzheitlich und legt besonderen Wert auf das Zusammenspiel verschiedener Technologien.
Die Fachrichtung Elektrotechnik konzentriert sich stärker auf elektrische Systeme, Energietechnik, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie Automatisierung. Die Fachrichtung Maschinentechnik beschäftigt sich überwiegend mit Konstruktion, Fertigung, Produktionsprozessen und technischen Anlagen.
Wer sich für die Verbindung verschiedener technischer Disziplinen interessiert und komplexe Systeme als Ganzes verstehen möchte, findet in der Mechatronik häufig die passende Fachrichtung.
Moderne Maschinen, Produktionsanlagen und Fahrzeuge vereinen heute Mechanik, Elektronik und Software in einem System. Unternehmen benötigen deshalb Fachkräfte, die technische Zusammenhänge über einzelne Disziplinen hinweg verstehen und unterschiedliche Technologien miteinander verbinden können.
Staatlich geprüfte Techniker der Fachrichtung Mechatronik übernehmen häufig Aufgaben an der Schnittstelle von Entwicklung, Produktion, Automatisierung und Instandhaltung. Gerade im Umfeld von Industrie 4.0, Robotik, vernetzten Produktionsanlagen und intelligenten Systemen steigt die Bedeutung interdisziplinärer Kompetenzen kontinuierlich.
Ja. Der Abschluss „Staatlich geprüfter Techniker“ ist dem Qualifikationsniveau DQR-Stufe 6 zugeordnet und eröffnet in vielen Fällen die Möglichkeit, ein Studium an einer Hochschule oder Fachhochschule aufzunehmen.
Viele Absolventinnen und Absolventen nutzen jedoch zunächst die neuen beruflichen Perspektiven und übernehmen anspruchsvollere Fach- oder Führungsaufgaben im Unternehmen. Andere entscheiden sich für eine weitere Qualifizierung, beispielsweise durch ein berufsintegrierendes Studium oder eine betriebswirtschaftliche Aufstiegsfortbildung.
Im Umfeld des Festo Technikums wählen zahlreiche Absolventen nach dem Technikerabschluss das berufsintegrierende Studium in Kooperation mit der htw saar oder die Weiterbildung zum Technischen Betriebswirt (IHK). Beide Wege ermöglichen es, die technische Qualifikation gezielt um akademische beziehungsweise betriebswirtschaftliche Kompetenzen zu erweitern.
Welche Weiterbildung nach dem Technikerabschluss sinnvoll ist, hängt von den persönlichen Karrierezielen, den Anforderungen des Arbeitgebers und den individuellen Interessen ab.
Mehr erfahren: Weitere Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten nach dem Technikerabschluss
Allgemeines:
Übersicht Festo Technikum | Technikerschule | Technikerausbildung mit System | Erfolgsquoten | 20 Jahre Festo Technikum
Organisation:
Anmeldeprozess | Privatanmeldung | Firmenanmeldung | Zugangsvoraussetzungen | Wahlpflichtfächer | Technikerarbeit | Prüfungstermine | Bildungsfreistellung
Finanzierung:
Aufstiegs-BAföG | Aufstiegsbonus | Semesterbeiträge und Ratenzahlung | Finanzierung der Technikerausbildung| Weiterbildungsstipendium
Perspektiven:
Perspektiven und Aufstiegschancen | Karriere durch Weiterbildung | Unsere besten Absolventen | Technikerschule für Arbeitgeber | Weiterbildung neben dem Beruf | Technikerschule berufsbegleitend | Chancen für Techniker | Erfolgsbonus
Inhalte:
Wissenswelt | Maschinentechnik | Elektrotechnik | Mechatronik | Bautechnik | Kraftfahrzeugtechnik | Vorbereitungskurse
Qualität & Transparenz:
Prüfungstermine Abschlussprüfungen Saarland | Social Media Support für Absolventen | Meilensteine | FAQs | Exklusiver Mitgliederbereich | Unsere Schulungsstandorte | Techniker in 4 Jahren als Erfolgsmodell