Wer bin ich, wie war meine berufliche (gerne auch private) Situation vor der Fortbildung?
Hallo, mein Name ist Niklas Wissig, ich bin 24 Jahre alt und bin seit mittlerweile 5 Jahren bei Festo.
Ich habe hier meine Ausbildung als Fachlagerist begonnen und hatte bereits in der Ausbildung das Ziel, im Unternehmen weiterzukommen und meldete mich ein Jahr nach meiner Ausbildung für die Meisterschule an.
Vor der Weiterbildung war ich im Wareneingang tätig und habe alle Tätigkeiten gelernt, vom Einlagern bis Lieferantenabwicklung, Warenannahme etc. Ich kam dann während meiner Industriemeisterfortbildung in eine Teamleiter-Position.
Was wollte ich durch die Weiterbildung zum Geprüften Logistikmeister erreichen?
Ich wollte mich persönlich weiterbilden und weiterentwickeln, auch mit dem Ziel, als Teamleiter in die kognitive Position zu kommen und mir das Wissen anzueignen, welches ich benötige, um den Fortschritt im Unternehmen mitzugestalten.
Was mache ich jetzt - wozu hat es geholfen, was hat mir die Fortbildung ermöglicht?
Ich habe meine Meisterprüfung im Frühjahr dieses Jahres (2024) absolviert und bin Teamleiter im Wareneingang bei Festo.
Die Weiterbildung hat mir neue Türen geöffnet und mir meinen Weg als Teamleiter geebnet.
Im Rahmen des Industriemeisters habe ich auch den Ausbildereignungsschein machen können, was mir ermöglicht hat, Ausbildungsbeauftragter in meinem Bereich zu sein.
Was war mein Input? Wer hat mir geholfen/unterstützt oder was war hilfreich?
Mein Energieaufwand war enorm, nebenberuflich zur neuen Tätigkeit als Teamleiter noch die Schule zu besuchen, war natürlich anstrengend.
Unterstützt haben mich vor allem die Arbeitskollegen und auch die Teamleiter-Kollegen, die mich ein wenig an die Hand genommen haben und mir ihre Erfahrung mitgeteilt haben, aber auch die Familie und meine Freundin, die mir auch den letzten Motivationsschub gegeben hat und privat den Rücken freigehalten hat, sodass man das Ganze auch eben durchzieht.
Können Sie die Weiterbildung weiterempfehlen?
Ich kann den Industriemeister jedem ans Herz legen, vor allem, wenn man nach dem Ziel strebt, weiterzukommen und sich weiterzubilden.
Je früher man eine Weiterbildung macht, desto einfacher ist es auch, da man nicht aus dem Lernen „rauskommt“.
Der Lehrgang war stressig, aber die Erfahrung und der Abschluss ist es das absolut wert.
Ihre Ansprechpartnerin
Claudia Wagner
Unsere Bildungsexpertin organisiert bereits seit 25 Jahren IHK-Prüfungslehrgänge zum Ausbildereignungsschein (AdA-Schein) sowie zum Industriemeister im Festo Lernzentrum. Durch ihre langjährige Erfahrung in der Kundenberatung und -betreuung sowie ihrem Einsatz im Prüfungsausschuss der IHK zum AdA-Schein, ist sie Ihre ideale Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um diese IHK-Prüfungslehrgänge.