Studium zum Wirtschaftsingenieur (B.Sc.)

Berufsintegrierender Bachelor-Studiengang in Kooperation mit dem Festo Lernzentrum

Der Umfang dieses berufsintegrierenden Studiums beträgt sieben oder acht Semester je nach Vorbildung und beginnt im Zweijahresrhythmus im Wintersemester.

Als Wirtschaftsingenieur arbeiten Sie an der Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft. Sie beschäftigen sich mit der Planung, Organisation und Umsetzung von Geschäftsprozessen, die sowohl unter wirtschaftlichen als auch technischen Gesichtspunkten zu optimieren sind.

Der berufsbegleitende Bachelor-Studiengang bietet Staatlich geprüften Technikern eine ganz neue Weiterbildungsperspektive. Als berufsintegrierender Studiengang ermöglicht er parallel zur Vollzeitbeschäftigung und ohne finanzielle Einbußen die Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science. Dieser Studiengang kombiniert wirtschafts- und ingenieurwissenschaftliche Kompetenzfelder sowie Methodenwissen, beispielsweise im Projektmanagement. Daneben vermittelt er zusätzliche Sprachkompetenz in technischem Englisch für internationale Projekte. Der besondere Fokus liegt im stark nachgefragten Bereich industrieller Produktion wie Industrial Engineering und Produktionsmanagement.

Mit der Integration von Unternehmensprojekten können Problemstellungen, die am Arbeitsplatz entstehen, im Studium wissenschaftlich begleitet werden. Damit wird die praxisorientierte Umsetzung des erlernten Wissens sichergestellt und Unternehmensprojekte werden voran getrieben.

Grundkonzept der htw saar:

Berufsintegrierter Studiengang mit Präsenzzeiten, d.h.:

  • freitags von 17:00 - 20:15 Uhr und
  • samstags von 07:45 - 14:30 Uhr
  • vereinzelt sind Blockwochen erforderlich.

Hier alle weiteren Infos zum berufsintegrierenden Konzept der htw saar

Informationsveranstaltung

Auf der Homepage der htw saar haben Sie die Möglichkeit sich das Video der Informationsveranstaltung vom 29. Juni 2016 anzuschauen.

Zielgruppe/Zulassungsvoraussetzungen

Zulassungsvoraussetzung für das verkürzte berufsintegrierende Bachelor-Studium ist eine abgeschlossene Technikerausbildung sowie eine einschlägige Berufstätigkeit.

Für Techniker/innen der Fachrichtung Maschinentechnik wird die Präsenzphase durch Anerkennung von Fachkompetenzen aus einer staatlichen Technikerprüfung oder vergleichbaren Leistungen von acht auf inhaltlich auf sechs Semester inklusive Bachelor-Thesis verkürzt. Es ist für Absolventen der Fachrichtung Maschinentechnik ein direkter Einstieg in das 3. Semester möglich.

Für das 8-semestrige Studium benötigt man eine allgemeine Hochschulreife, die Fachhochschulreife oder einen gleichwertiger Schulabschluss sowie eine fachrelevante erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige Berufserfahrung.

Studium und Abschluss

Der berufsbegleitende Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen vermittelt im Rahmen eines achtsemestrigen modularen Curriculums fundierte Kenntnisse in den einschlägigen Gebieten des Wirtschaftsingenieurwesens. Die Präsenzphasen werden durch Anerkennung von Fachkompetenzen aus der Techniker-Prüfung oder vergleichbaren Leistungen von 8 auf 6 Semester inkl. Bachelor-Thesis verkürzt.

Förderung

Die Höhe der Studiengebühren - und damit die monatliche finanzielle Belastung - schreckt viele Interessenten ab. Dies ist jedoch unbegründet! Durch ein sehr zinsgünstiges KfW-Darlehen ohne Nachweis von Kreditsicherheiten sowie maximale Flexibilität bei der Rückzahlung werden mögliche finanzielle Einschränkungen erheblich reduziert. Der KfW-Studienkredit unterstützt Sie während des Studiums mit mindestens 100 Euro und höchstens 650 Euro im Monat - ohne Kreditsicherheiten und unabhängig vom Einkommen/Vermögen. Alles Wesentliche haben wir hier für Sie zusammengefasst. Detailliertere Informationen finden Sie hier. Für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich bitte an
Hansjörg Rosner
Sparkasse Saarbrücken
Tel.: 0681 504-4106
hansjoerg.rosner(at)sparkasse-saarbruecken.de

Unterrichtsort

htw saar, Saarbrücken, vorwiegend Campus Alt-Saarbrücken

Ihr Ansprechpartner

Michael Heimann verantwortet im Festo Lernzentrum die Schnittstelle zwischen Technikerausbildung und berufsbegleitendes Studium.

Als Produktmanager des Festo Technikums begleitet er Absolventen, die nach dem Staatlich geprüften Techniker ihren nächsten Schritt an der htw saar planen. Ziel ist es, berufliche Weiterbildung und akademische Qualifizierung optimal zu verbinden.

Mit seiner Erfahrung aus Industrie und Bildungsmanagement sorgt er dafür, dass Durchlässigkeit kein Schlagwort bleibt, sondern gelebte Praxis wird. Er kennt die Anforderungen beider Welten und unterstützt bei der individuellen Planung des Bildungswegs - von der Weiterbildung bis zum akademischen Studium.

„Mein Ziel ist, dass jede Weiterbildung Anschluss hat - fachlich, akademisch und persönlich.“