Das Weiterbildungsstipendium

Unterstützung für engagierte Fachkräfte

Das Weiterbildungsstipendium des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) bietet talentierten und leistungsbereiten Fachkräften die Möglichkeit, ihre berufliche Weiterbildung finanziell zu unterstützen. Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer IHK-Prüfungslehrgänge und der Technikerschule können von dieser attraktiven Fördermöglichkeit profitieren.

Wer kann ein Weiterbildungsstipendium erhalten?

Das Stipendium richtet sich an:

  • Absolventinnen und Absolventen einer dualen Berufsausbildung,
  • die ihre Abschlussprüfung mit sehr guten Ergebnissen (Gesamtergebnis von mindestens 87 Punkten bzw. der Durchschnittsnote 1,9 oder besser) abgeschlossen haben oder Platz 1 bis 3 bei einem überregionalen beruflichen Leistungswettbewerb belegt haben
  • und die jünger als 25 Jahre zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Stipendienprogramm sind (in begründeten Ausnahmefällen auch bis 27 Jahre möglich)
  • und die zum Zeitpunkt der Bewerbung mit mindestens 15 Stunden pro Woche beschäftigt sind oder bei der Agentur für Arbeit als arbeitssuchend gemeldet sind.

Wie hoch ist die Förderung?

Das Stipendium umfasst einen Förderbetrag von bis zu 9.135 €

  • verteilt über maximal drei Jahre
  • Eigenanteil: 10 % der jeweils förderfähigen Kosten.

Was wird gefördert?

  • Teilnahmegebühren und Lernmittelkosten für die ausgesuchte Weiterbildung
  • ggf. weitere Kosten im Zusammenhang mit der Weiterbildung (z. B. Prüfungsgebühren, Fachliteratur)..

Wo kann man sich bewerben?

Die Vergabe des Stipendiums erfolgt über die jeweils zuständige Stelle des Ausbildungsberufes - in der Regel die Handwerkskammer oder die Industrie- und Handelskammer (IHK), bei der auch der Berufsabschluss registriert ist.

Bewerbungsfrist ist regelmäßig der 31. März eines Jahres

Unser Tipp

Nutzen Sie diese besondere Chance! Viele unserer Teilnehmer konnten sich mit Unterstützung des Weiterbildungsstipendiums ihre Weiterbildung erleichtern.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Offizielle Website der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung

IHK Saarland

Ihre Ansprechpartnerin

Kristina Wisser

Im Leben gibt es Momente, die Weichen stellen. Wer nach der Ausbildung nicht stehenbleibt, sondern weiterdenkt, entscheidet sich für eine Mission: die eigene Karriere auf das nächste Level zu bringen. Das Weiterbildungsstipendium unterstützt genau solche Talente - engagierte Fachkräfte, die mehr wollen.

Wir begleiten Sie dabei gerne! Das Stipendium ist Ihre Lizenz, um aus dem Alltag auszubrechen und Ihre Weiterbildung mit finanzieller Rückenstärkung anzugehen - ohne verdeckte Kosten, aber mit echtem Mehrwert.

Ob es das Richtige für Sie ist? Finden wir es gemeinsam heraus. Sie bringen den Einsatz - wir den Support.